结果:找到"esp8266 智能云zpp配网",相关内容1000条
  • 启明云端分享│WT8266-S5的正确打开方式
  • 1.概述ESP-12F(WT8266-S5)WiFi模块是由启明云端科技开发的、低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇自动化、安防、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。该模块核心处理器ESP8266在较小尺寸封装中集成了业界领先的TensilicaL106超低功耗32位微型MCU,带有16位精简模式,主频⽀持80MHz和160MHz,支持RTOS,集成Wi-FiMAC/BB/RF/PA/LNA,板载天线。该模块支持标准的IEEE802.11b/g/n协议,完整的TCP/IP协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。2.主要特性•采...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 物联 人工 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-09-02 17:43:00
  • 启明云端分享│IDO-CTB2D43-V1硬件使用手册
  • 一、概述IDO-CTB2D43主板,配备SigmaStar双核Cortex-A7处理器,主频高达1.2GHz,32KBI-Cache/32KBD-Cache/256KBL2-缓存,内置Neon和FPU,内存管理支持DMA引擎。集成H.264/AVC和H.265/HEVC解码器,支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码。图1.IDO-CTB2D43产品示意图IDO-CTB2D43主板支持TTL/mipi屏显示驱动接口、以太网MAC、USB2.0和WIFI,主要应用于智能楼宇室内机、智能家居中控、86盒家庭中控、电梯楼层显示器、IP网络广播设备和语音识别设备等等。二、技术参数2.1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 物联 人工 硬件 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-08-31 16:22:00
  • 【暑期训练营进阶班】HomeKit智能开关开发心得
  • 暑假闲来无事,渴望学习提高技能,参加了立创EDA数据训练营,于是在各路大佬们的指导下做了这么个玩意,可以支持HomeKit智能控制的开关/继电器模块(当然也可以改写固件作为其他平台的物联网智能设备使用,根据自己需要选择)开源工程链接:http://https://oshwhub.com/HFWS/ren-gong-zhi-zhang-lian-wang-jia-ju当然还是很不成熟地出现了一大堆错误,分享给大家:1,USB数据线没有走差分,导致差分数据眼图十分辣眼睛,以及I2C布线出现很大问题,以后会注意布线(感谢EMZ1大佬)2,开源协议不熟练,在发布开源工程的时候没有严格按照开源协议发布...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: HomeKit 物联 ESP8266 发帖人:HFWS 发帖时间:2020-08-27 14:27:00
  • 【暑期训练营进阶班】基于庆科WEW3080的智能插座
  •   去年就关注到了立创EDA,暑期看到公众号号B站的推送,就赶紧报了名。在宋工和周公的带领下,学习项目的全部流程。本次训练营主要学习基于阿里云的智能插座。主控采用STC15W4K32S4,通过EMW3080Wifi模块连接阿里云平台,手机APP可以控制继电器的通断,在此基础上,我添加了本地倒计时、APP端的定时功能、蜂鸣器这些简单的功能。在项目实施期间,也遇到了很多问题,wifi一直连不上,串口波特率混乱、蜂鸣器不响等。通知通过看群里的讨论消息,也学到不少东西。宋工的程序很值得学习,比我一股脑瞎写好太多。  项目中还有一些问题待解决。解决之后会在工程中更新。若是有同学遇到同样的问题,欢迎一起...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 插座 阿里 EWM3080 发帖人:芒果的脑呆 发帖时间:2020-08-26 17:44:00
  • 物联网插座心得【暑期训练营进阶班】
  • 经过了半个月的课程参与,学会了如何通过阿里云服务器以及EMW3080(wifi模块)连接设备到物联网,收获很大!进阶班让我了解了物联网的魅力,以及单片机连上物联网的方法。虽然一开始听程序讲解听得很懵逼,但经过自己的琢磨和反复观看回放,以及讲师们的答疑,终于弄懂了设计思路,参加真的不亏!实物图:开源链接:https://oshwhub.com/BensonWood/wu-lian-wangwifi-636382a
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 物联 插座 发帖人:Benson 发帖时间:2020-08-26 15:53:00
  • 【立创EDA2020暑期训练营进阶班】互联网智能插座
  • 有幸参与立创EDA2020举办的暑期训练营,制作了一个智能插座。实现公有APP一键配网,查看温湿度数据,控制插座;天猫精灵语音控制插座,“打开插座”、“关闭插座”;长按SW1,重置ESP8266,进入配网模式,指示灯闪烁,配网后,指示灯常亮;OLED显示温湿度数据、网络连接数据等。感谢立创EDA的这个活动,学到了很多东西,希望下次还能参加。开源平台的工程链接为:https://oshwhub.com/dxwy/hu-lian-wang-zhi-neng-cha-zuo
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 阿里 stm32 esp8266 天猫精灵 发帖人:定心望远 发帖时间:2020-08-26 14:17:00
  • 抄作业要不要太爽?暑期训练营进阶班-阿里云物联网开关的巴拉巴拉!
  • 7月份,参加了立创EDA举办的暑期训练营,首先参加的是基础班,第一次画图,画的是USB集线器。感觉自己做的不行,所以没做实物出来。然后基础班结业的时候画的是一个小型的STC开发板,这个是做了实物的!因为忘记买排阻了,所以用0805的电阻代替了。然后基础班顺利结业,进入进阶班。进阶班玩的就比较高大上了,直接到了物联网项目。然后跟着翻车宋的思路一路走下来,这里我总共做了两次PCB,都是在嘉立创打样的。第一次是设计的STC15W408这个芯片加上ESP-12S模块,个人能力有限,以失败告终。接着,马上改版,做了第二次打板,就是根据老师推荐的各种元件的型号进行的。然后等了4天,搞完就交作业。第二次改...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 物联 阿里 开关 暑期训练营进阶班 发帖人:很菜很菜的周 发帖时间:2020-08-26 14:16:00
  • esp8266nonossdk如何使用阿里云智能云app进行配网
  • 最近在使用阿里云物联网平台里的智能生活平台开发产品。使用这个平台有一个好处就是个人注册账号也可以使用,不需要企业账号,所以很方便。但是在使用这个产品使用阿里云公版app来控制物联网设备的时候后需要进行配网。一直没有找到esp8266nonossdk的配网相关资料,只找到了rtossdk的配网资料。使用阿里云的智能云app进行配网,一直没法配成功,不知道有没有朋友有做过的。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: esp8266 zpp 发帖人:look 发帖时间:2019-07-06 20:28:00
  • ESP8266系列wifi模块
  • ESP8266特性:*802.11b/g/n*内置低功耗32位CPU:可以兼作应用处理器*内置10bit高精度ADC*内置TCP/IP协议栈*内置TR开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络*内置PLL、稳压器和电源管理组件*支持天线分集*STBC、1x1MIMO、2x1MIMO*A-MPDU、A-MSDU的聚合和0.4s的保护间隔*WiFi@2.4GHz,支持WPA/WPA2安全模式*支持STA/AP/STA+AP工作模式*支持SmartConfig功能(包括Android和iOS设备)*SDIO2.0、(H)SPI、UART、I2C、I2S、IRRemoteControl、PWM、...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: esp8266 wifi模块 家居 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-11-28 11:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: